结果:找到"九阳 豆浆机 维修",相关内容801条
- 高性价比8位单片机九齐NY8A054E多种封装
- NY8A054E是以EPROM作为存储器的8位单片机,专为多组PWM的应用而设计。例如灯控,遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等。NY8A054E核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,共有55条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以程序控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。在I/O的资源方面,NY8A054E有14根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/O脚位都能通过控制相关的寄存器达成如上拉或下拉电阻或开漏(Open-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机,九齐,MCU 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-08 13:48:00
- 基础电子元器件的维修检测实践
- 1.电阻维修检测实战.pdf2.电容维修检测实战.pdf3.电感维修检测实战.pdf4.二极管维修检测实战.pdf5.三极管维修检测实战.pdf6.场效应管维修检测实战.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 维修检测实践 发帖人:苍茫001 发帖时间:2021-03-24 17:37:00
- 希望立创商城能够优化手机号更改
- 之前实习的时候办了一张手机卡,注册了立创商城,后来毕业注销了,忘了立创商城这回事。现在登上立创商城,想修改绑定的手机号,却发现必须要原手机号的验证码,可是那号码已被其他人使用了,无法得到验证码。希望能够提供个人信息来完成手机号修改~
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 修改手机号, 发帖人:yiwenping 发帖时间:2021-03-21 14:23:00
- 商城好久不登录了,原手机号早已不用,如何修改?
- 这个商城号还是以前在公司用过的,好久不用了。现在登录上来,发现原手机号早就不用了,都陌生了。那么如何修改手机号呢?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 修改手机号 发帖人:精彩一刻 发帖时间:2021-01-09 18:24:00
- FBI芯片加工
- 我们的技术人员拥有丰富的芯片开封经验,成功处理过各种类型的芯片,比如,塑料封装和金属封装,尤其是目前出现的较特殊的铜线封装和倒装芯片。对于目前较常见的金线和铜线封装我们有较高的成功率,对于银线和铝线封装我们也有丰富的经验,保证芯片开封的合格率。1:FEIFIB200离子束扫描电镜坏机器补差价更换完好机器2:FEIFIBSEM全系列翻修3:代客户订购全系列FEI扫描电镜全系列主板4:代客户订购全系列FEI扫描电镜主机(电脑)5:代客户定制全系列FEI扫描电镜线束6:代客户订购全系列FEI电镜高压模块7:电镜用停产分子泵使用新型号替代方案修改PLCB程序8:FEIFIB200XL系列扫描电镜扩散...
- 所属专栏: 器件替换 标签: FBI 芯片 维修 发帖人:怡熹电子科技公司 发帖时间:2020-05-28 10:00:00
- 九阳豆浆机DJ13B-D58SG故障维修一例
- 故障现象:上电完成后,选择倍浓或快速豆浆功能,按启动键,约两秒钟后机器报错:所有功能指示灯同时闪烁,伴随着蜂鸣器有规律的鸣叫。网上百度查到此报错信息是提示“输入电压异常”,如下图红圈所示。实际上的输入电压220V是没有问题的,可以推断应该是220V电压检测电路出问题了。同时百度到了该机型豆浆机的电路原理图。温馨提示:该原理图跟实际上有一点出入,譬如连接线及其相关电路。断电,拆机,按原理图找到相应电路的器件,去掉电源板上影响操作的白色硅胶以及背面的相应部份的防潮油,用万用表在路测试限流及分压大功率插件电阻R11,测得值为230K左右,认为基本正常;找到电源板背面的另一个分压贴片电阻R12,测得...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 九阳 豆浆机 维修 发帖人:杯吹的恩吉尼 发帖时间:2019-07-30 15:26:00
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接九九物联是一家专业的嵌入式产品的技术方案提供商,专注于WiFi模块硬件设计、固件定制、云平台和服务器对接等连接测试服务。九九物联与Realtek等行业伙伴达成了战略合作关系,推出一系列性能更优、精准定位的产品,为客户提供优化的WiFi嵌入式开发方案以及云端技术拼接和后台数据安全管理。九九物联在ARM嵌入式应用方面积累了丰富技术和市场经验,熟悉单片机市场,能够为产品远程控制提供稳定方案。提供App设计和云对接服务。以工程师真实体验为导向,为客户提供同步的测试服务以及二次开发服务。九九物联以智能硬件、仪器仪表为主要方向,提供LED调色灯、智能家电、wifi云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WiFi, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-04-28 15:36:00
- 九九物联AFW127PIWi-Fi模块规格书
- 概述AFW127PI是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,127PI,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-12 16:42:00
- 九九物联AFW126TOWi-Fi模块规格书
- 概述AFW126TO是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,126TO,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-07 11:16:00
- 九九物联USBTOTTL3.3v串口规格书
- USBTOTTL3.3v1工具简述USB转3.3v串口TTL功能板子,内置CH340的电平转换芯片、电源芯片及电源可控输出(默认上电输出),支持USB—A型公口和USB—MicroB型母口的接口选择。2功能接口2.1CH340?CH340是一个USB总线的转接芯片,可实现USB转串口的功能。?全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件少(晶体、电容)。?硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。?可兼容CH341驱动。2.2TVS管保护作用?双向TVS管放置在USB信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。?单向TVS管对3.3v输出起到过...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WI-FI ,8710BX, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-06 14:03:00
返回